Addetto al Sistema di Gestione HSEQ

Struttura:  Daikin Italy
Categoria:  Facilities, Environment and Safety
Località: 

Milan, Milano, IT

Req ID:  3299

Daikin Italia è un’ affiliata di Daikin Europe N.V., a sua volta affiliata di Daikin Industries LTD, fondata in Giappone nel 1924.

Presente a livello mondiale, Daikin Air Conditioning Italy SpA commercializza sistemi di climatizzazione, riscaldamento ventilazione e la refrigerazione per tutti i settori di attività (residenziale, commerciale e industriale).

L'innovazione, la qualità dei processi produttivi e i servizi offerti alle reti di distribuzione e agli utenti finali fanno di Daikin il marchio di riferimento per le soluzioni di riscaldamento e condizionamento.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY Spa ricerca per la propria sede di Milano un/a Addetto al Sistema di Gestione HSEQ che supporti la Direzione e il HSEQ Department Manger nell'implementazione, mantenimento, monitoraggio e miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato aziendale, garantendo il rispetto dei requisiti delle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, nonché delle prescrizioni legislative applicabili.

Ruolo e responsabilità:
La risorsa si occuperà di: 

  • Implementare il sistema di gestione ISO 45001 e ISO 14001 all’interno del gruppo Daikin.
  • Presidiare e sviluppare le certificazioni aziendali (es. ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001);
  • Aggiornare il registro delle prescrizioni legali
  • Gestire e mantenere la documentazione relativa al sistema di gestione integrato, i processi aziendali, le procedure e gli strumenti di governance, assicurandosi che siano aggiornati e comunicati in tutta l'organizzazione
  • Gestire la documentazione controllata
  • Aggiornare procedure, istruzioni operative e modulistica
  • Provvedere alla formazione del Personale rispetto ai principi del sistema di gestione integrato, alle procedure interne e alle istruzioni operative
  • Assicurare la corretta distribuzione dei documenti applicabili
  • Archiviare registrazione ed evidenze
  • Garantire la corretta gestione delle azioni correttive e dei piani di miglioramento.
  • Supportare le funzioni aziendali nell’applicazione degli adempimenti
  • Supportare audit dei clienti, iniziative di soddisfazione del cliente, sostenibilità e progetti di qualità, contribuendo a rafforzare la competitività e le prestazioni aziendali.
  • Predisporre il Riesame della Direzione e gli audit interni

Si richiedono: 

  • Comprovata esperienza in ambito HSEQ nell’implementazione e mantenimento di sistemi di gestione integrati;
  • Ottima conoscenza delle norme ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001;
  • Abilitazione a Internal Auditor (uno o più schemi);
  • Ottime capacità comunicative, organizzative e attitudine al problem solving;

Nice to have:

  • Abilitazione a Lead Auditor (uno o più schemi)
  • Conoscenza della lingua inglese


Offriamo: 

  • Contratto a tempo indeterminato
  • PC + cellulare aziendale
  • Ticket restaurant 10,00€
  • RAL compresa tra 40.000€ e 48.000€

Daikin Europe è un’affiliata di Daikin Industries Ltd. Ed è fornitore leader di tecnologie per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, la purificazione dell'aria e la refrigerazione. L'azienda progetta, produce e immette sul mercato un ampio portafoglio di apparecchiature, nonché soluzioni su misura per il business residenziale, commerciale e industriale in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Ad oggi, Daikin EMEA conta oltre 12.000 dipendenti in più di 59 filiali consolidate. Dispone di 12 importanti stabilimenti produttivi con sede in Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Spagna, Turchia, Austria e Regno Unito. Il nostro obiettivo è promuovere soluzioni sostenibili ed efficaci, creando un clima favorevole per le generazioni a venire. E tutto questo può essere realizzato solo grazie alle nostre Persone.

 

Il buon clima inizia dalle persone

I nostri dipendenti sono il cuore pulsante della nostra azienda. In Daikin puoi lavorare in un ambiente positivo caratterizzato da fiducia, creatività e miglioramento continuo. Insieme, creiamo le nostre soluzioni di alta qualità dando voce a team di talento. Avrai molte opportunità per imparare e crescere. Siamo profondamente impegnati a favore di una cultura di un ambiente di lavoro diversificata e inclusiva che rifletta le comunità che serviamo. Il buon clima inizia dalle persone.